This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC04:SNJ 版本-温度和激活能量

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014022/sn54ac04-snj-version---temperature-and-activation-energy

器件型号:SN54AC04

德州仪器在 https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 上为组件提供了 FIT 值

例如、以下数据是 SNJ54AC04J 的输出

               器件型号     FIT         UseTemp           Eact       TestTemp

               SNJ54AC04J       1.1         55°C                     0.7 EV  125°C

我们有两个问题:  

Q1         温度55°C 和125°C 是指 PCB 温度还是结温(或其他温度)?

Q2         TI 似乎始终使用0.7eV 的活化能、而 MIL-HDBK-217F (1991年12月2日)建议数字集成电路使用0.35eV 的活化能(线性集成电路使用0.65eV 的活化能)。  您会怎么评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jussi:

    测试温度(125°C) 是 自然通风条件下的工作温度。

      使用温度(55°C)是估算的结温。

    2.我正在咨询质量专家、并将就此向您回复。