请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC2T244 问题在于、当 SN74AVC2T244的 VCC 为1.8V 时、它可以在哪里处理3.3V 输入信号。 在我看来、数据表意味着它可以说绝对最大输入为4.6V、与电源无关。
电源为1.8V 时、输入为3.3V 是否存在损坏问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题在于、当 SN74AVC2T244的 VCC 为1.8V 时、它可以在哪里处理3.3V 输入信号。 在我看来、数据表意味着它可以说绝对最大输入为4.6V、与电源无关。
电源为1.8V 时、输入为3.3V 是否存在损坏问题。
您回答正确;这是可以的。 请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?