This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:高速 PLL

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009084/cd4046b-high-speed-pll

器件型号:CD4046B

我们正在寻找单通道和双通道 PLL、其速度可以是100Mhz 至400MHz、具有适用于 FPGA 的3.3V 偏置电源。 您能帮您找到合适的解决方案。 非常感谢。   

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    逻辑产品组没有在该频率范围内运行的任何 PLL。 我会将其重新分配给计时团队、看看他们是否可以评论他们可能拥有的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您能否帮助将其重新分配给相关团队以回答问题! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    不确定您正在寻找哪种 PLL、我们团队中的大多数产品都使用以下 PLL 架构。 下面的方框图是时钟发生器、这是您想要的吗?