This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS123:加电时出现毛刺脉冲

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS123, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013526/sn74ls123-glitch-upon-power-up

器件型号:SN74LS123
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

大家好、

 SN74LS123是否有正确的上电条件。 我们的客户目前遇到 SN74LS123问题 、该器件在将其连接到电源后会在两个输出中生成脉冲。  可以帮帮我们吗?

我们认为该问题是由上电干扰引起的、与 SN74LVC1G123的本主题中讨论的情况类似: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/955647/sn74lvc1g123-glitch-free-power-up-reset-on-outputs---

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    SN74LS123是一种双电源逻辑设计--我建议在相当长的时间内(至少5*R*C)拥有稳定的5V 电源,然后再让器件正常运行。 它不是为功率突然变化的现代系统而设计的。

    他们是否考虑使用 SN74LVC1G123等更现代的 MMV? 正如您指出的那样、它包含用于加电的脉冲抑制电路、并且也将在5V 下运行。