This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:带 TXB0104的 PDM MIC 的电流消耗

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013228/txb0104-current-consumption-of-pdm-mic-with-txb0104

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

尊敬的 TI:  

这是我的系统:

我们有 PDM 麦克风供电的2.8V 电压、MCU 以3.3V 电压运行、因此我们使用 TXB0104移位器电平。

当测量2.8V 电压轨中的 MIC 电流消耗时、使用 TXB0104的值高于 NO。 偏移电流大约为200 - 300uA。  

但是、这不会影响 MIC 的性能、 PDM 数据返回效果很好。

PDM 时钟为2.8MHz。

我们通过  Keysight Technologies N6705C 直流电源分析进行测量。  

BTW、我发现它的数据表中也提到了驱动电流强度。 此原因是否会导致电流增大?

您是否有任何推荐案例?

请注意、

谢谢你。

Stuart Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 是一款自动双向转换器;两侧的输入和输出缓冲器始终处于激活状态。 切换时、麦克风必须克服 TXB 的输出阻抗、这可能会导致您看到的功耗。

    对于单向信号、最好使用 SN74AXC2T245等方向控制转换器。