This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:如何区分标记代码

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013082/sn74lvc3g17-how-to-distinguish-marking-code

器件型号:SN74LVC3G17

大家好、

我是否可以知道如何使用 SN74LVC3G17DCUR 区分标记代码 ?

我不理解我们在表格中的提及、我应该关注哪一个? 这是 CZ 吗?

“(17、C17J、C17Q、C 17R)”是什么意思?

感谢您的支持!

Kai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    器件可以用这5个标签中的任何一个进行标记--用 C17R 会有一些奇怪的中断。

    我们有一个网站在这里更清楚地列出了这些内容: 封装器件标识查找|德州仪器(TI)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    非常感谢您、该网站对我也很有用、感谢您让我知道!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完全没问题-如果您有其他问题、请随时返回。