This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:使用 SN74AXC1T45而不是 SN74LV1T125的好处

Guru**** 2576935 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1013039/sn74axc1t45-benefit-to-use-sn74axc1t45-instead-of-sn74lv1t125

器件型号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他器件:SN74LV1T125

我通常使用 SN74LV1T125进行1.8V 至3.3V 电平位移。 我发现有一个方向控制版本、SN74AXC1T45。 我想知道使用它有什么好处、除了可控方向?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主要优势是双电源器件(SN74AXC1T45)的功耗远低于阈值下限的单电源器件(SN74LV1T125)。  由于方向是可选的,因此它还可以提高路由的灵活性----我们的大多数客户不使用方向引脚来切换方向,而是永久地设置方向。