This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:输出 Y 引脚最大电压确认

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012567/sn74lvc1g126-output-y-pin-maximum-voltage-confirmation

器件型号:SN74LVC1G126

大家好、

我的客户使用我们 的 SN74LVC1G126、他们想 知道 Y (输出端子)的最大耐受电压是多少? 如果此端子上有6V 外部电压、但电流输入只有几 uA、是否会损坏缓冲器 Y 端子?

 Y 端子内部是否有任何内部电阻? 如果是、内部电阻是多少?

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将输出电压限制为 VCC + 0.5V。这意味着从输出到 VCC 有一个二极管

    当输出被禁用(OE 低电平、或者断电)时、没有通过二极管的路径、并且它能够承受高于 VCC 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的回复 、我想澄清几个问题:

    1、绝对最大额定值将输出电压限制为 VCC + 0.5V。这意味着 Y 端子可以承受 6V 的外部电压?  同时 、几 uA 的电流输入会损坏缓冲器 Y 端子吗?

    2、、 Y 端子内部是否有任何内部电阻? 如果是、内部电阻是多少?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于实际的 VCC 以及输出是否处于活动状态。 向有源输出施加6V 电压毫无意义、因此如果这个问题与高阻抗状态有关、那么它将起作用。

    2.在高阻抗状态下、输出的行为并不像电阻器。 泄漏电流被指定为 IOZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    1、是的、缓冲器被启用、高阻抗状态、在这种情况下 、Y 端子能够承受的最大电压 取决于实际的 VCC,和哪个 VCC 对于 Y 端子在高阻抗下承受外部6V 电压是安全的?、  如果 VCC 正常、  输入端的几 uA 电流对于具有6V 外部电压的 Y termianl 是安全的吗?

    很抱歉,我之前没有清楚地描述这个问题,非常感谢。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我与客户打了电话、了解他们的实际应用、

    它们希望将 Y 端子连接到 I/O 端口的外部分压电阻器的中间位置、这意味 着在禁用输出时、将有6V 的外部电压和大约6uA 的电流从 Y 端子连接到 IC (OE 低电平且 Vcc 具有3.3V 电压)  

    根据您之前的回答、客户使用这种方法应该是可以的、 我想进一步确认两条信息:

    1、Y 至 Vcc 之间的二极管是否始终处于高阻抗状态?

    2、泄漏电流 IOZ 最大值10uA,它是从 Y 到 Vcc 还是从 Y 到接地的其他路径? 或者它是另一条路径。 我问这个问题客户在使用从 Y 端子到 IC 的6uA 电流时需要知道有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、该二极管仅在启用输出时才连接。

    IOZ 电流被指定为正值、因此它流入 GND。 (请注意、这是极端温度下的最坏情况值;典型电流的数量级较小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    这意味着:

    1 μ A、,,禁用时、如果 Vcc 具有3.3V,Y 端子无法承受任何超过3.8V 的电压、则 Y 最大电压为 Vcc+0.5 μ A。电流不能超过6V。

    我在这里感到困惑、当输出被禁用时、二极管从 Y 到 Vcc、为什么我们不能承受高于 Vcc+0.5V;的电压

    而且、由于我们的客户希望 Vcc 始终具有3.3V,、因此仅在高阻抗状态下、他们可以在 Y 端子上添加6V 外部电压、我对吗?

    2、“请注意,这是极端温度下最坏情况下的值;典型电流的数量级较小。” 我应该如何理解这一点、这是否意味着 IOZ 的典型电流将很高? 我只是想评估  客户是否使用从 Y 端子到 IC (GND)的6uA 电流?

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    禁用=高阻抗
    使能=高电平或低电平

    您从哪里获得该6 µA 数字? 这不是实际将流动的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    6uA 电流来自 Y 端子外部电压、禁用 SN74LVC1G126时、我的客户希望将 Y 端子连接到 具有6V 电压和6uA 电流(最大值)的端子,根据您之前的回复、我知道6V 在这种情况下是安全的、 那么、我想再次检查6uA 电流是否也是安全的?  

    谢谢、

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    IOZ 电流被指定为正值、因此它流入 GND。 (请注意、这是极端温度下的最坏情况值;典型电流的数量级较小。)

    我知道 Y 输出是 CMOS 结构、因此 IOZ 是 CMOS 结构,的低 Mos 内部电阻器导致的最坏情况、并且典型电流 要小几个数量级、因此在客户使用情况下是安全的。

    客户使用的情况是 Y 端子连接!M 和1M 电阻或分压12V I/O 端口。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对 SN74LVC1G126是安全的。

    您 µA MΩ 6 μ A 电流流经两个1M Ω 电阻器。 但是、泄漏电流会从下部电阻器"被盗"、从而降低6V 电压。 (泄漏电流只有在极高的温度下才会明显可见。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的患者回答。

    在担心外部6uA 电流可能从 Y 端子内部流向地面之前、我担心损坏 Y 端口的风险。

    根据您的指导和回答、我了解 Y 端口的特性、并已为客户回答了此问题、再次感谢。

    此致、

    刘德华