This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH162244A:最大负输入电压请参阅

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012632/sn74lvch162244a-maximum-negative-input-voltage-consult

器件型号:SN74LVCH162244A

大家好、

客户现在已测试其电路板中的最大负输入电压尖峰约为-445mV。 我注意到来自 D/S 的最大负电压为-0.5V 我们是否需要在这里保留裕度、还是只需在 D/S 中标记-0.5V? 谢谢。

下面是测试点和测试波形:

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    只要输入电流限制为50mA、电压就可以小于-0.5V。