This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:未使用引脚情况

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012398/sn74avc4t774-unused-pin-condition

器件型号:SN74AVC4T774

您好!

我 的设计中使用的是 SN74AVC4T774PW。 我不会使用所有通道。 应如何连接未使用的引脚。 根据数据表、应将其连接到 VCC 或 GND。 因此、A 和 B 引脚可以连接到 VCC 或 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    所有 CMOS 输入端接在 Vcc 或 GND。 对于 AVC 器件、建议将任何未使用的数据引脚直接连接到 GND。