This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:总线保持功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74LVCH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012156/sn74lvc244a-bus-hold-function

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH244A

您好、TI 支持团队

我想知道 SN74LVC244A 是否具有总线保持功能。

因为您的逻辑指南提到 SN74LVC244A   在页面上具有总线保持功能  7.

逻辑器件指南(修订版 AB)(TI.com)

此致、

聊天机器人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 SN74LVCH244A (具有"H")具有总线保持功能。

    第7页的表格显示了哪些逻辑系列具有一些具有总线保持功能的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens-San

    感谢您的重播。 我了解 了具有 总线保持功能的器件型号的顺序。

    此致、