This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612 μ s:配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1012160/txs02612-about-the-circuit-configuration

器件型号:TXS02612

我们目前正在考虑使用 TXS02612从 microSD 卡插槽连接 Xilinx XC7Z030 -1 FFG 676 I 的电路。

我参考了 Xilinx zedboard 的电路图、但有些器件我不理解、所以我问了您。
问题如下。

是否需要上拉 CMDB0信号?
如有必要、请告诉我上拉的原因。

CLKA 和 FPGA 之间是否需要电阻?
如何确定该电阻值?

SEL PD 是否有建议的电阻?

TXS02612是否有推荐电路?

用于参考的电路板原理图
reference.digilentinc.com/.../zed_sch_rev_f1-public.pdf
以上原理图的6P

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Makoto、

    您似乎在询问特定于该设计的问题、我 无法对其参考设计进行真正的评论、因为它不是来自 TI 的。 实现此器件所需的所有信息均位于数据表中。 实现方式可以与数据表第2页所示的图一样简单。