This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:输入过压容限

Guru**** 2907440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC3G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011818/sn74lvc3g17-inputs-overvoltage-tolerant

器件型号:SN74LVC3G17

尊敬的团队:

SN74LVC3G17具有输入过压容限功能、数据表描述如下:
 - 输入可过压、因此可在任何有效 VCC 下高达5.5V。

"任何有效 VCC"是什么意思?
这是否意味着 VCC 介于1.65V 至5.5V 的建议工作范围内?
还是意味着 VCC 为0V 至5.5V?

当输入电压在 VCC=0V 或低于1.65V 时变为5.5V 时、SN74LVC3G17是否仍然能够承受 Vi=5.5V 的电压?
或者 SN74LVC3G17是否有任何损坏?

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在任何有效 VCC 上"仅意味着5.5V 的上限与 VCC 无关。

    当 VCC 无效(低于1.65V)时、器件将无法正常工作、但如果输入电压为故障、则不会出现这种情况。

    任何 VCC 均允许5.5V 电压(即使在0V 时也是如此)、而不会损坏器件。