This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:如果我将 REFB 连接到使能引脚、会发生什么情况

Guru**** 2767095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011857/lsf0204-what-will-happen-if-i-connect-the-refb-to-enable-pin

器件型号:LSF0204

大家好、

我将使能引脚直接连接到 refB。 数据表要求 EN 引脚输入电压不应高于 REFA。 但是、当我检查时、功能工作正常。 您能告诉我会发生什么情况吗?

如需更多信息、SDA_BT 和 SCL_BT 在其他电路板上具有上拉电阻器。 对于 IRQ 引脚、信号只从3V3部件传输到1V8部件。  

伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊斯迅、

    EN 引脚以 Vref A 为基准、但它可以处理高达5V 的电压、因此将其连接到 Vref B 不会成为问题。