This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245

Guru**** 2813185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011871/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245

器件型号:SN74LVC16T245

关于未使用的引脚端接-:

1) 1)未使用的输出可以保持开路。无需上拉或下拉。对吗?

2)未使用的输入可以直接连接到 GND、还是必须使用一些电阻器、比如20k Ω 的电阻器来下拉?请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smita、

    是的、您可以将未使用的输出保持断开状态。 也可以将未使用的输入端直接端接至 GND、无需使用电阻器。