This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:请参阅 Tsu 和 Th 规范

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010988/sn74lvc2g07-tsu-and-th-specification-consult

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

下图中的定时输入信号的含义是什么? 这里的 tsu 和 th 的确切值是什么? 请帮助我们、客户正在询问。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图复制到所有数据表中、因此显示的参数多于大多数器件实际拥有的参数。

    该器件没有时序输入。 忽略设置/保持时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    克莱明是正确的。 正如注意 H 提到的、所有波形并不适用于所有器件。 他们可以忽略这个。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    在此处添加另一个问题。 客户发现一些毛刺幅度高于高电平输入电压阈值、但我们的 IC 未从低电平变为高电平。 那么、我们的 IC 中是否有任何需要持续时间的无毛刺脉冲功能?  

    最棒的

    斯坦利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    您能否分享您 所描述内容的输入和输出示波器快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    我将通过电子邮件与您联系 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    仅供将来阅读此内容的人使用--示波器截图发布到了新的主题中,网址是 :(+) SN74LVC2G07:干扰咨询-逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛