This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:SN74LVCC4245

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011353/sn74lvcc4245a-sn74lvcc4245

器件型号:SN74LVCC4245A

您好!

我们正在调查退回的电路板是否存在逻辑故障。

我们想知道组件 74LVCC4245上是否存在过流保护。

 

我们在配备该组件的电路板上进行了测试。

配置:VCCA = 5V VCCB = 3.3V

方向从 B 设置为 A

在 B2上施加3.3V 电压、因此 A2被驱动为高电平至5V

测试:我们对 A2输出施加了短路。

结果:

VCCA 仍在5V 左右

在持续290mA 之前的几秒钟内、在300mA 下测量了 A2上的 IO。

A2上的 Vo 测量值约为155mV 测试:在 B2上施加3.3V 电压、因此 A2被驱动为高电平至5V

结果:

A2上的 Vo 测量值约为5V。 好的

目视检查:部件上无图像。

您对此行为有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 说:

    此器件包括平衡 CMOS 推挽输出。 术语"平衡"表示器件可以灌/拉类似的电流。 该器件的驱动能力可能会在轻负载条件下产生快速边缘、因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。 此外、该器件的输出能够驱动比器件可承受的更大电流而不会损坏。 必须限制器件的输出功率、以免因过流而造成损坏。 绝对最大额定值中定义的电气和热限值必须始终遵循。

    输出电流的绝对最大额定值为每个引脚50mA (总共100mA)。 您的测试可能已损坏或降级设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我们想知道推挽输出电路(例如 Rdon)是否可以解释300mA 电流

    我们同意、当我们对输出端施加短路时、最大电流会过大。

    我们不是在正常情况下、而是在故障模式研究中。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arezki、

    该器件具有更强的输出驱动器。 在高电平状态下将输出短接至 GND 将有效地在 PFET 上施加5V 电压。 您可以使用欧姆定律来确定该 PFET 的 Rdson、该值将在15-20欧姆范围内。