This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:推荐为 OE 引脚使用下拉和上拉电阻器、还是硬短路?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011372/txb0101-recommended-pull-down-and-pull-up-resistors-for-oe-pin-or-can-it-be-hard-shorted

器件型号:TXB0101

大家好、

我在双向电平转换/缓冲应用中使用 TXB0101、但需要根据各种需求启用和禁用缓冲器。

  1. 我能否将 OE 引脚硬接地短路和 VCCA 以分别启用和禁用缓冲器、或者是否应该为此添加下拉和上拉电阻器。 如果是、 建议的电阻器值是多少?
  2. 对于12MHz 应用、VCCA 和 VCCB 引脚的旁路电容器的建议值是多少? 0.1uF 会怎么做?  

提前感谢!

此致、

Arvind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚是普通 CMOS 输入。 此类输入具有极高的输入阻抗、不需要上拉/下拉电阻器。

    所有最新逻辑产品说明书中的旁路电容器建议为:

    每个 VCC 端子都应具有一个良好的旁路电容器、以防止功率干扰。 该器件 μF 使用0.1 μ F 电容器。 可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 0.1 μ F 和1 μ F 电 μF μF 并联使用。 旁路电容器应尽可能靠近电源端子安装、以获得最佳结果、如给定的示例布局图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    感谢您的澄清。 我将介绍上述建议的选项。

    此致、

    Arvind