This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有适用于74HCT7541的 P2P 解决方案?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCT541, SN74HCS244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011451/does-ti-have-p2p-solution-to-74hct7541

主题中讨论的其他器件:SN74HCT541SN74HCS244-Q1

你(们)好。

我找到了2个 TI 解决方案 SN74HCT541和 SN74HCS244-Q1。 但有如下问题、

SN74HCT541 是 P2P、但内部的功能块不同。

 SN74HCS244-Q1似乎具有相同的功能、但不支持 P2P。

您能帮我找到合适的解决方案吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的"7"表示施密特触发器输入。 TI 不生产7541器件、HCS 系列没有541器件。

    没有确切的替换。

    (HCS244没有 TTL 兼容输入。)