This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:无输出保护二极管

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1011348/sn74lvc08a-without-output-protection-diode

器件型号:SN74LVC08A

我正在搜索组件 SN74LVC08APWR 的1:1替代产品。
在特殊运行情况下(通常不推荐/不推荐、但从用户的角度来看可能会出现下限)、某些电流可能会从 SN74LVC08A 器件 GND 流向输出端。
如果我的整个器件具有浮动负电源、同时器件 GPIO (信号名称 IO.2)连接到 GND、则系统开始运行。
电流从 D-GND 流经 U37C 的输出保护二极管、然后流过 T20的输入保护、然后流过 T20的体二极管(请参阅图片)。
因此、我正在搜索不带输出保护二极管的 SN74LVC08APWR 1:1引脚兼容替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此芯片(以及任何其他逻辑器件)的基板由 p 型硅制成、并与 n 型硅一起形成寄生二极管、即所有晶体管、二极管和其他组件。 无法从输出端移除 GND 二极管。