This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:由于分配而寻找替代方案

Guru**** 2943710 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74LV1T34, SN74LVC1G17, SN74AUC1G17, SN74AUP1G17, SN74AUP1G34, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010993/sn74aup1t34-looking-for-alternatives-because-of-allocation

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34、 SN74LVC1G17、 SN74AUC1G17、 SN74AUP1G17、 SN74AUP1G34、 SN74LVC1G34


您好!

我在`m 中使用 SN74AUP1T34将逻辑电平从1.8V 向上转换为3.3V、从3.3V 向上转换为1.8V。 SN74AUP1T34目前不可用。 是否可以使用 SN74LV1T34作为替代产品?

你有其他建议吗?

谢谢!


最恰当的考虑

Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于下变频、您可以使用 SN74LV1T34或任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34、SN74AUP1G34、SN74LVC1G17、 SN74AUP1G17、SN74AUC1G17。

    对于上变频、您可以使用 SN74LV1T34。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用  SN74LV1T34进行上变频和下变频! 谢谢!