This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS72:SN74HCS72输入电压

Guru**** 2544610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010534/sn74hcs72-sn74hcs72-input-voltage

器件型号:SN74HCS72

これは、SN74HCS72のスパイスモデルを使用してシミュレートされます。μ A


/ CLKが10kΩで5Vにプルアップされると、/ CLKの電圧は約1.5Vまでしか上昇しません。
これは正しい動作ですか?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我将此问题翻译成了以下内容:

    这是使用 SN74HCS72 SPICE 模型进行仿真的。
    
    当使用10kΩ Ω 将/CLK 上拉至5V 时、/CLK 的电压仅上升至大约1.5V。
    这是正确的行为吗? 

    我已将此任务分配给我们的建模专家、他们将帮助您解决此问题。 如果翻译中有任何内容丢失、请告诉我、以便我们能够更好地帮助您。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPICE 模型存在问题。 我修复了问题并重新连接了模型。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../3051.SN74HCS72.CIR

    此致、

    Karan