This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS138:使用 MSP432控制器为器件提供 Vcc

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010663/sn74hcs138-using-a-msp432-controller-to-give-vcc-to-the-device

器件型号:SN74HCS138

我计划使用 MSP432P4111 GPIO 引脚打开 SN74HCS138、即从控制器的 GPIO 引脚为多路信号分离器提供3.3V 的 Vcc。 我将使用多个多路信号分离器、以便可以使用控制器打开和关闭每个器件。 如多路信号分离器数据表中所述、6V 时的最大 ICC (电源电流)为2uA、MSP432P4111可轻松提供该值。

1.这种做法是否有任何缺点?

2.在这个设计中我还需要考虑其他注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Astrome、

    我不建议采用这种方法。 HCS 器件会消耗静态和瞬态电流。 从 MSP432等来源、我无法想象它是稳定的、VCC 会发生漂移、这会影响性能。  
    您能否使用与 MSP432所用的电源相同的电源? 我认为、使用开关和 MSP GPIO 的电源可用于打开/关闭器件。

    我不是 MSP430的专家、因此我将与 MSP 团队联系、以更深入地了解 MSP432是否可以处理此问题。  

    谢谢、
    Rami