This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A-Q1:输出泄漏电流

Guru**** 2508935 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74LV06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009856/sn74lvc06a-q1-output-leakage-current

器件型号:SN74LVC06A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ASN74LV06A

当开漏输出为逻辑高电平时、是否有输出泄漏电流(Ilkg 或 IOZ)规格?
我在数据表中找不到它。
我想知道在最高工作温度下器件的最坏情况下输出泄漏电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在电气特性表中、您可以找到这一点。 当器件加电时、当输入为高电平或低电平时、这是泄漏。



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢你的答复。 但我想知道输出引脚的电流、而不是输入引脚的电流。
    当 Vi = GND、Vo = VCC 时、是否存在电流泄漏到输出引脚的特性?

     IOZ

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、未为任何 LVC 开漏器件指定此值。

     具有 IOZ 规格的最相似器件是 SN74LVC125A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会为开漏器件指定此值、因为它们不会以三态瓶胚。 因此您不会看到该规格。 如果有必要了解这一点并围绕这一点进行设计、我将使用前面提到的 SN74LVC125A 作为示例、并将20uA 用作安全级别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我认为开漏输出正常工作需要一个上拉电阻器、需要泄漏电流信息来确定电阻器值。

    检查后、我确认它由 LV-A 开漏器件中的 IOH 名称指定。
    我想考虑使用 SN74LV06A。


    SN74LV06A 数据表(SCES336J)
    SN74LV06A_datasheet

    谢谢、