This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:检查规格(替换 SN74LVC2T45-Q1)

Guru**** 2510235 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45-Q1, TXU0304-Q1, TXU0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010100/txu0304-q1-check-with-spec-replace-sn74lvc2t45-q1

器件型号:TXU0304-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2T45-Q1TXU0104

大家好、

我们找到了名为 TXU0304-Q1的最新器件。 这对我们的应用很好。 我们在过去的应用中使用 SN74LVC2T45-Q1*2作为缓冲器。 我们希望更改为使用该器件。

我们的协议类似于 SPI、数据速率为50Mbps。 我认为 TXU0304-Q1可以处理它、但我不确定我们是否需要检查任何其他规格。 你可以给我一些评论吗?  

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    以了解方向要求。 我们选择 TXU0104。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还有另一个问题需要您的评论。 我们使用缓冲器、因为我们的应用具有长总线电缆。 您认为我们将缓冲器放置在距离连接器或电缆->连接器->跟踪->缓冲器最近的位置吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一相关的区别是 LVC/LXC 器件的驱动强度高于 TXU/AVC / AXC 器件。 对于长电缆、这可能很重要、但很难预测;您可能必须自己进行测量。

    如果您需要将电缆发出的噪声远离电路板、请尽量缩短连接器和缓冲器之间的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我们是否可以告诉我是否可以参考任何驱动强度规格?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 VOL/VOH 的测试条件中可以看到驱动强度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您提供信息。 我们的信号频率约为25MHz、来自 PCB 上缓冲器输出的信号布线长度约为20英寸。 我们是否有任何仿真工具来检查12mA 驱动强度是否足够?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想任何驱动强度都可以。 您可能正在为长电缆执行阻抗匹配。 这意味着您无论如何都会增加缓冲器的输出阻抗、因此使用具有较低输出阻抗的缓冲器只会导致较高的串联电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您提供信息。 我们将放置端接电阻器以实现阻抗匹配。

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我建议使用 IBIS 模型、该模型可在产品文件夹中找到。 这将有助于为您的预期负载模拟信号完整性。