This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:请告诉我下冲低于-0.5V 的情况。

Guru**** 2514785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010192/sn74ac14-please-tell-me-about-the-case-where-the-undershoot-is-below--0-5v

器件型号:SN74AC14

你好。

请告诉我下冲低于-0.5V 的情况。
未在数据表中找到。

如果输入波形为-0.5V 或更低、是否有任何根据时间调节的弛豫条件?

例如
如果低于-0.5V 的输入电压为20ns 或更低、则最高-1.0V 是可以接受的。
这种情况

Regurd、

 山口弘夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    数据表对此进行了明确说明:

    只要电流不超过额定最大值、您就可以超过-0.5V。 没有时间限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys Maier、您好!

    感谢您的回答。 下面我还有一个问题。
    我们目前使用示波器测量波形。

    (1)输入引脚下冲
    如果输入电流为20mA 或更低、下冲将为-1.0V。 这是否会导致组件故障?

    (2)输入引脚下冲允许的电压值
    当输入电流为20mA 或更低时、允许的下冲电压是多少?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口山、您好!

    (1)如果输入电流限制为20mA 或更低、则表示您在数据表规格范围内工作、我已经说过这是 TI 的建议、因此很显然不会导致故障。

    (2)为了符合数据表规格、必须限制电流。 这一点没有例外、也没有列出电压限制。 我不能保证任何其他事情。

    如果这是您系统中的一个问题、可使用串联电阻器来确保输入电流不超过20mA。 列出的-1V 下冲值将需要一个值为1/.02 = 50欧姆的串联电阻器。 就个人而言、我会使用100欧姆电阻器、因为(a)这是一个常见的5%电阻器值、(b)它会使电流远低于额定最大值。 通常、在接近限值的情况下运行器件是一个不好的主意(您确定它是-1V、而不是-1.05V?)。