This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104/TXS0108E 原理图上的问题

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010585/txs0104e-question-on-txs0104-txs0108e-schematic

器件型号:TXS0104E

您好!  

TXE104E 和 TXE108E 在我们的电路板上使用。 根据规格、"OE 应通过下拉电阻器连接到 GND、以确保加电或断电期间的高阻抗状态"。

但在我们的系统上、我们需要在系统通电时自动启用它。 因此、我们通过上拉电阻器将 OE 上拉至 VCCA。

我们不关心上电阶段的即时行为。 只要芯片在电源完全上电后正常工作、我们就可以了。

"将 OE 上拉至 VCCA"不会在加电期间导致芯片损坏、对吧?  

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没关系。

    如果 OE 接至高电平(您甚至不需要电阻器)、则 I/O 在加电/断电期间可能处于激活状态。 低于1.65V 的最小电源电压时、I/O 可能无法正常工作并输出错误值。