请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010250/sn74lvc244a-output-is-abnormal
器件型号:SN74LVC244A尊敬的专家
您好!
客户使用 SN74LVC244A 作为缓冲器和保护功能。VCC 3.3V。输入信号来自 MCU 并输出到驱动器 MIC4424以驱动 MOS。
整个电路的功能是形成降压电路。输入50V、输出42V、5A。
原理图如下所示:



输出以电子方式从负载变为空载、输出波形与输入波形不一致。示波器图如下:
CH2:BUCP-DRL CH3:BUCP-h CH4:BUCP-l CH5:BUCP-H1 CH8:BUCP-l CH3:BUCP-h CH4:BUCP-l CH5:BUCP-H1 CH8:BUCP-L (逻辑输出) CH7:电感器 L4电流