This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输出异常

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010250/sn74lvc244a-output-is-abnormal

器件型号:SN74LVC244A

尊敬的专家  

您好!

客户使用 SN74LVC244A 作为缓冲器和保护功能。VCC 3.3V。输入信号来自 MCU 并输出到驱动器 MIC4424以驱动 MOS。

整个电路的功能是形成降压电路。输入50V、输出42V、5A。

原理图如下所示:

输出以电子方式从负载变为空载、输出波形与输入波形不一致。示波器图如下:

CH2:BUCP-DRL CH3:BUCP-h CH4:BUCP-l CH5:BUCP-H1 CH8:BUCP-l CH3:BUCP-h CH4:BUCP-l CH5:BUCP-H1 CH8:BUCP-L (逻辑输出) CH7:电感器 L4电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误尖峰的第一个边沿看起来相当慢、就像输出没有被主动驱动一样。 噪声(错误)是否有可能触发保护电路?