This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:关于 SN74LVC1G125引脚之间的短路

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010128/sn74lvc1g125-about-short-circuit-between-pins-of-sn74lvc1g125

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

当我将 A 和 Y 引脚短路时、IC 是否会损坏?

此致、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 Y 输出驱动与 A 输入相同的值、或具有高阻抗。