This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS86A:SN74LS86A 的波形焊接条件

Guru**** 2528320 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS86A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008921/sn74ls86a-wave-solder-conditions-for-sn74ls86a

部件号:SN74LS86A

你(们)好

美好的一天!

对于 SN74LS86A 的波形焊接条件、我参考了应用报告" SMT 封装的波形焊接暴露"。
我在本应用报告中对预热温度有疑问。

您能否共享预热温度的测量点?
是组件端子还是组件表面?

此致
Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    恐怕我不知道在测试过程中测量组件温度所用的方法。

    您是否遇到了波焊其中一个组件的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San、您好!

    我的问题是、我们的流量曲线的预热时间不符合 SN74LS86A 的流量曲线。
    我想实际验证 SN74LS86A 是否可以实现。

    预热时间、我们的系统配置为90秒。 SN74LS86A 的预热时间从应用报告" SMT 封装的波形焊接暴露"中删除、对于波形焊接、为80秒。

    我认为在预热条件下不使用焊料。
    因此、我想知道我需要在哪里检查预热温度。

    你有什么建议吗?

    此致
    Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议尽可能在引脚上进行测量-毕竟、这是焊料的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐。
    即使在 JESD22A111中通过波形焊接仿真条件对 SN74LS86A 的引脚加热、这也不会损坏?

    应用报告" SMT 封装的波形焊料暴露"在 JESD22A111中具有波形焊料仿真条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您对流程进行测试、以验证它不会给您的设计带来问题。

    如 JESD22A111中所述:

    "...由于波形发生器工艺差异、用户需要对波形发生器浸入的封装进行特殊评估。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。
    我将尝试对我们的流程进行测试以进行验证。