This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:IBIS 模型查询

Guru**** 2769945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1010000/sn74avc32t245-ibis-model-inquiry

器件型号:SN74AVC32T245

我目前正在为 PCBA 进行一些信号完整性分析,我们正在使用电路板上的 TI SN74AVC32T245NMJR 电平转换器(实际上有三个)。

在某些路由后修期间、我注意到一些与相应 IBIS 模型(已连接)相关的意外波形。 我还挖掘了一些论坛帖子,并比较了实验室中的测量结果,这些结果使我相信模型存在问题,特别是在使用“典型”IC 模型案例时。

 

我发现的与此相关的 TI 支持案例: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/829351/sn74avc8t245-ibs-model-avc8t245_io_33-show-non-monotonic-falling-edges

 

我的观察结果:

  • 我的网络拓扑

  • 我的具有100MHz 振荡器模型的 Hyperlynx 仿真波形在 U113的引脚上使用“典型”IC 建模进行测量。
    • 预测非单调下降沿-这仅适用于典型情况

  • 实验室观察(使用电容小于1pF 的有源探头)

您可以看到、在将仿真与现实进行比较时、下降沿是不同的。 该模型的非单调性几乎使我们选择了不同的器件、并真正削弱了我将来使用 TI 器件/IBIS 模型的信心。

 

是否有可使用的更新模型? 我看到这款型号是2004年的,最近没有更新过。

e2e.ti.com/.../SN74AVC32T245.IBS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我们没有任何适用于此器件的更新型号。

    我们始终致力于继续改进建模流程、但一般来说、模型仅在器件发布时创建、并且由于所有这些都涉及创建进行这些测量所需的分离批次物料而未更新。

    我在 ADS 中得到了类似的结果、但我的非单调性最终在上升沿。

    在我看来、IBIS 文件中测量的上升/下降沿存在轻微的斜率变化:

    不幸的是,这就是波形的记录方式-- 我很高兴器件的工作效果比我们用 IBIS 模型预测的要好。