This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245

Guru**** 2527690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009926/sn74avc16t245-sn74avc16t245

器件型号:SN74AVC16T245

你好

我正在使用转盘将3.3V 数字电平从我的传感器转换到 FPGA、您能检查我的连接是否正常。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ROI、

    这里没有太多细节需要了解、但如果给定您共享的图像、看起来您是从 B 数据总线转换到 A 数据总线的 如果您计划保持方向性、DIR 引脚上就不需要连接到接地的下拉电阻器。 您在/OE 输入上有一个上拉电阻器、以使器件保持隔离、并将3.3V 转换为1.8V、这在器件 A 侧和 B 侧的建议值范围内。 那么、从那时起、看起来很好。 如果您可以提供更多详细信息、我可以进一步澄清您可能遇到的任何问题。

    谢谢、
    Rami