This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC4T774:PSpice 模型

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009930/sn74axc4t774-pspice-model

器件型号:SN74AXC4T774

大家好、  

我的客户正在为 SN74AXC4T774寻找 PSPICE 模型、他们使用的是 Cadence PSPICE 的完整版本、而不是 TI 的 PSPICE。 我们是否有可以共享的 PSPICE 模型?  

谢谢、  


Mitchell  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我有一个他们可以使用的 SPICE 模型。 它仅用于功能建模。

    我尚未在 Cadence 进行测试、但脚本应该运行、因为我之前已经为 Cadence 创建了类似的模型。

    e2e.ti.com/.../SN74AXC4T774.lib

    此致、

    Karan