This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:逻辑应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV165A, SN74HCS165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009669/sn74lv165a-logic-application

器件型号:SN74LV165A
主题中讨论的其他器件: SN74HCS165
   原理图 请参见链接 https://note.youdao.com/s/abxHhbAr ,VCC 为 DC5V。 参数  Δt μ ΔV μ s、对于 VCC=4.5V 至5.5V、最大值为20ns/V 在0V 至3.5V 范围内、这是否意味着最大值为70ns。 CLK  波 形 CLKrise1-80ns (0-5V)、CLKrise2-120ns (0-5V),请参阅链接 https://note.youdao.com/s/MwlbY7Rh。   它们是否满足要求?   
   SN74LV165A 的 CLK 引脚上的电容值是多少?
   谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt /ΔV 限制指定了一个斜率。 在达到 VIH 前、一定不能在曲线的任何点超过该斜率。

    就我所见、曲线是可以的。

    考虑使用 SN74HCS165 (具有施密特触发输入)。 或具有推挽输出的不同光耦合器。