This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:低电平信号问题的输出电平

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008173/txb0108-the-output-level-of-low-signal-issue

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

大家好、

我的客户正在设计  TXB0108、原理图如下所示。

PCIe_CLKREQ_N 是一侧的漏极开路、客户希望从一侧将其设置为低电平。

但是、B 侧的最小电压始终约为0.5V (客户需要低于0.45V)、即使他们下拉至 GND 也是如此。

这是正常情况吗? 或者、客户如何修改它以便 B 侧能够输出低于0.4V 的电压?

 

谢谢!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    µA 条件为20 μ s。 TXB 具有非常弱的输出、不能与 PCI 信号配合使用。 (请参阅数据表的第8.3节。)

    可能可以使用 TXS0108E (在所有 I/O 上都有内部上拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复、

    我们是否有任何引脚对引脚器件可供建议?  (在 所有 I/O 上都具有内部上拉电阻器、如您建议的那样。)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    在检查 TXS0108E 之后。

    数据表中的"单次触发"对我们来说意味着什么?

    我们想知道、外部上拉电阻器是否仍会影响 TXB 的输出 VOL 电平?

    它是否仍然具有弱输出并可能超过0.4V?

    此致、

    李正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    下面的两个应用手册将提供有关 TXS 工作原理以及上拉如何影响 VOL 的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf

    www.ti.com/.../scea054a.pdf