This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G14:PSpice for TI:TI 提供的 sn74ahc1g14型号中缺少参数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009559/sn74ahc1g14-pspice-for-ti-missing-parameter-in-ti-supplied-model-for-sn74ahc1g14

器件型号:SN74AHC1G14

缺少参数'maxICC'。 这与几周前另一个 AHC 系列部件的错误相同。 请为此部件提供更新的库模型。 不清楚参数是否应与 几周前报告的器件相同。 谢谢你

e2e.ti.com/.../pspice-for-TI-missing-parameter.pdf

****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 Transister_digital
V_V2 N16654 0 3.3VDC
C_C1 0 N16654 10p TC = 0、0
V_V3 N17681 0
正弦1.65 1.65 40e6 0 0 0
C_C2 N17681 N17139 1n TC = 0、0
R_R1 N17139 N16654 10k TC = 0、0
R_R2 0 N17139 10k TC = 0、0
X_U6 N16654 N17139 N16654 0 SN74AHC1G14

****恢复 BIS.cir ****
.end
+ V (β、3#)* V (CURR_OUT、3#)}
X_U6.XU1.XuA.EREF X_U6.XU1.XuA.NREF 0值{0.5*(1 - V (BETA、3#))*(V (VTRP_P、
+ 3#)+ V (VTRP_N、3#)+ 0.5*V (BETA、3#)*(V (NTRUE、3#)+ V (NFALSE、3#))}
X_U6.XU1.XuA.EDIFF X_U6.XU1.XuA.NDIFF 0值{V (NFB、NREF)}
X_U6.XU1.Xu1.ESWITCH X_U6.XU1.XuA.vSwitch 0值{0.5*(-SGN (V (NDIFF、3#)))
++ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.Xu1.ESWITCH1 X_U6.XU1.XuA.vSwitch1 0值{0.5*(SGN (V (NDIFF、3#)))
++ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.XuA.GCOMP 0 X_U6.XU1.XuA.CURR_OUT 值{施密特_TRIGGER_INPUT_SELECT*0.5*V (
+ 2#、3#)*(SGN (V (NDIFF、3#))+ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.XuA.GSTD 0 X_U6.XU1.XuA.CURR_OUT 值{standard_input_select* 0.5*V (
+ 2#、3#)*(SGN (V (1#、VSTD_THR))+ ABS (SGN (V (1#、VSTD_THR)))}
X_U6.XU1.XuA.Rout X_U6.XU1.XuA.CURR_OUT 0 1.
X_U6.XU1.XuA.EMID X_U6.XU1.XuA.MID 0值{0.5*(V (2#、3#)+ V (3#))}
X_U6.XU1.XuA.EARG X_U6.XU1.XuA.NARG 0值{V (CURR_OUT、3#)- V (MID、3#)}
X_U6.XU1.XuA.EOUT X_U6.XU1.NA 0值{0.5*(SGN (V (NARG、3#))+ ABS (SGN (V (
+ NARG,3#)))}
.param MAXICC maxICC
-------- $
错误(ORPSIM-16152):无效数字:将令牌'axICC'转换为双精度值时出错。 令牌可以是常量或表达式
+ V (β、3#)* V (CURR_OUT、3#)}
X_U6.XU1.XU1.XUB.EREF X_U6.XU1.XU1.XUB.NREF 0值{0.5*(1 - V (BETA、3#))*(V (VTRP_P、
+ 3#)+ V (VTRP_N、3#)+ 0.5*V (BETA、3#)*(V (NTRUE、3#)+ V (NFALSE、3#))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.EDIFF X_U6.XU1.XU1.XUB.NDIFF 0值{V (NFB、NREF)}
X_U6.XU1.XU1.XUB.ESWITCH X_U6.XU1.XU1.XUB.vSwitch 0值{0.5*(-SGN (V (NDIFF、3#)))
++ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.ESWITCH1 X_U6.XU1.XUB.XUB.vSwitch1 0值{0.5*(SGN (V (NDIFF、3#)))
++ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.GCOMP 0 X_U6.XU1.XU1.XUB.CURR_OUT 值{施密特_TRIGGER_INPUT_SELECT*0.5*V (
+ 2#、3#)*(SGN (V (NDIFF、3#))+ ABS (SGN (V (NDIFF、3#)))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.GSTD 0 X_U6.XU1.XU1.XUB.CURR_OUT 值{standard_input_select* 0.5*V (
+ 2#、3#)*(SGN (V (1#、VSTD_THR))+ ABS (SGN (V (1#、VSTD_THR)))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.ROUT X_U6.XU1.XUB.CURR_OUT 0 1.
X_U6.XU1.XU1.XUB.EMID X_U6.XU1.XU1.XUB.MID 0值{0.5*(V (2#、3#)+ V (3#))}
X_U6.XU1.XU1.XUB.EARG X_U6.XU1.XU1.XUB.NARG 0值{V (CURR_OUT、3#)- V (MID、3#)}
X_U6.XU1.XU1.XUB.EOUT X_U6.XU1.NB 0值{0.5*(SGN (V (NARG、3#)))+ ABS (SGN (V (
+ NARG,3#)))}
.param MAXICC maxICC
-------- $
错误(ORPSIM-16152):无效数字:将令牌'axICC'转换为双精度值时出错。 令牌可以是常量或表达式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henri、

    是的、它看起来是相同的错误。 是的、修复方法是相同的。 如果您想用.Param MAXICC = 0.0009替换该行。

    e2e.ti.com/.../SN74AHC1G14.lib

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、问题已解决、谢谢