This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:用于 EMV 输入的串联电阻器

Guru**** 2767135 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009437/txb0104-q1-series-resistors-for-emv-imporivement

器件型号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件:TXU0304-Q1

大家好、

如果将电平转换器用于 SPI 接口、EMC 改进是否需要串联电阻器?

如果两侧都是这样吗?

此致

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olaf、

    是否需要它可能取决于它所使用的系统。 我还建议将 TXU0304-Q1器件用于 SPI。 如果稍后需要对输出进行抑制、我会在输出上放置0欧姆电阻器。