This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:用于 TINA 仿真的 PSpice 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008202/sn74lvc1g175-pspice-model-for-tina-simulation

器件型号:SN74LVC1G175

大家好、

我们的一位客户需要使用 TI TINA 使用 SN74LVC1G175进行一些仿真。 请注意、我们是否有任何可供 SN74LVC1G175共享的 PSpice 模型?

是否可以将 SN74LVC1G175 HSpice 模型转换为 PSpice 模型? 如果是、您能提供帮助吗? 提前感谢。

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    目前、我们只有用于 SN74LVC1G175的 HSpice 和 IBIS 模型。
    我已将此事转发给我们的建模专家。 期待明天就将 HSpice 模型转换为 PSpice 模型做出响应。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我碰巧有一个我创建的 LVC1G175 SPICE 模型。 它可以工作、但不是最精确的模型。 他们想要测试什么? 它只能用于对功能行为进行建模、不能用于任何数据表规格。

    e2e.ti.com/.../3225.SN74LVC1G175.TSCe2e.ti.com/.../0207.SN74LVC1G175.CIR

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    感谢模型团队的帮助。

    您好、Karan、

    感谢您共享 Spice 模型文件。 让我与客户分享并检查这是否足以进行他们的仿真测试。

    谢谢、此致、

    Don