This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC4245A:过流保护

Guru**** 2507535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009188/sn74lvcc4245a-over-current-protection

器件型号:SN74LVCC4245A

您好!

你好。

我们的客户想知道该器件上是否存在过流保护。

期待您的回应。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    不、我们的逻辑器件没有任何类型的过流保护。 系统设计人员应确保输出电流受到限制。

    负载为70pF 或更低时、这通常不是问题。 在负载较大的情况下、可以使用串联电阻来降低电流。