This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:输入电压是否可以高于 Vcc?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1009049/txb0102-can-input-voltage-be-higher-than-vcc

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

您好!

我有一个具有输入缓冲器(TXB0102YZPR)的电路板。 Vccb=3.3V、Vcca=1.8V。 我的问题是:我可以向"B"输入端口施加5V 的输入信号吗? 它在绝对最大额定值(-0.5V 至6.5V)内。  但是,在 VIH 的“建议运行条件”下,输入范围列为 VCCI*0.65,最大 VCCI。 由于 VCCI (在我的情况下为 Vccb)为3.3、5V 输入是否会出现任何问题?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两侧的输出驱动器始终处于活动状态、因此您必须应用该驱动器的绝对最大额定值。 仅当 OE 为低电平时、这些引脚才是纯输入。

    TXB 不是缓冲器。 更好的选择是具有可过压输入的纯缓冲器、例如 SN74LVC2G17。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有意识到输出驱动器(始终处于活动状态)的相关信息。 遗憾的是、这不是我们的设计、也不能更改。 但感谢您给出了清晰的答案。