This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595-Q1:EMI 应用手册和优化的布局

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008960/sn74ahc595-q1-emi-app-note-and-optimized-layout

器件型号:SN74AHC595-Q1

您好!

您是否有针对 SN74AHC595-Q1的布局建议来最大限度地降低 EMI?

是否提供了有关带逻辑器件的 AMC 的一般应用手册?

我的客户使用的是 SN74AHC595-Q1、他看到 它产生了相当大的辐射。 它由一个4MHz 时钟控制。

快速过渡给他带来了麻烦。

谢谢、此致、

Michael