This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:逻辑应用

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008914/sn74lv165a-logic-application

器件型号:SN74LV165A

   SN74LV165的,原理图如下。 当 C86为22pF 时、有一个电容 C86,、信号 Sout 可能会出错、误差率为10%(电路板200 ,20有误差、另180没有误差)。  当 C86为10pF 或被移除时、输出电压正常、为什么? 在数据表中、CI 为3pF、CI 用于哪个引脚?   期待您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图不可读。 请添加具有更高分辨率的图像。