This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS125-Q1:您能否帮助提供 SN74HCS125的 PSpice 模型?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS125-Q1, SN74HCS125, TINA-TI, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1005876/sn74hcs125-q1-could-you-please-help-provide-the-pspice-model-for-sn74hcs125

器件型号:SN74HCS125-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HCS125TINA-TISN74LVC1G17

客户要求 使用 SN74HCS125-Q1的 PSpice 模型进行仿真。 请提供帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以为 SN74HCS125使用该模型、就该模型而言、该模型具有相同的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    下载的模型为.cir 格式。 您能否帮助分享如何创建预期的库文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TINA-TI 中、"工具/新宏向导"。 其他软件可能具有其他机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    客户尝试 使用 PSpice 创建基于.lib 和.olb 文件的.cir 文件以创建 库、但无法运行仿真。 同样的步骤适用于 SN74LVC1G17。 非常感谢您在此提供进一步的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aki、

    我已将此主题分配给我们的建模专家以帮助您、请让他们有时间解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我对代码进行了一些编辑、以帮助获取.lib 文件。 您能否检查它是否正常工作?

    e2e.ti.com/.../SN74HCS125.lib

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    实际上、我是将此问题发布到 Aki 的客户。 非常感谢您共享.lib 文件

    使用模型编辑器中的“模型导入向导”命令创建 olb 文件。 我已经将.lib 和.olb 放置在以下路径中:C:\Cadences\SPB_16.5\tools\caption\library\pspice

    当我尝试在 PSpice 中添加库时、出现此错误消息:

    错误(ORCAP-1765):无法加载库。

    我再也不能走得更远了。

    是因为我创建了.olb 错误、还是文件中可能存在小问题?

    再次感谢

     

    此致

    徐苗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XU、

    我已要求我们的 PSpice for TI 团队查看他们是否能提供帮助。 他们最多可能需要24小时才能看到此/响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    我已经运行了 SPICE 文件、因此它对我来说是可以正常工作的。 我已附加了我创建的.OLB 文件。 PSPICE 可能会导致您无法使用该器件。 它是正方形的形状、但它应该起作用。 只需确保在仿真中选择新的.lib 文件

    e2e.ti.com/.../SN74HCS125.OLB

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您提供.olb 文件。 我已将.olb 文件放入路径  C:\Cadences\SPB_16.5\tools\capte\library\pspice 中、并添加了上周在"Simulation Settings - Configuration files"中为我提供的.lib 文件 、但这仍然无法正常工作。

    错误消息是  

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.Xua 使用的子电路 LOGIC_INPUT_HC_1i_AND_TRITSTY_ST 未定义

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.XU1.XUB 使用的子电路 LOGIC_INPUT_HC_1i_AND_TRITSTY_ST 未定义

    错误(ORPSIM-15108):未定义 X_U1.XU1.XUOEZ 使用的子电路 LOGIC_INPUT_HC_1i_AND_TRITSTY_ST

    错误(ORPSIM-15108):未定义 X_U1.XU1.XUG 使用的子电路 logic_function_2_HC_1i_and_Tristate_ST

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.XOUT.XOUTPD 使用的子电路 TPD_HC_1i_and_Tristate_ST 未定义

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.XU1.XUOUT 使用的子电路 LOGIC_TRI_State_OUTPUT_HC_1i_AND_TRSTY_ST 未定义

    错误(ORPSIM-15108):X_U1.XI1.XICC 使用的子电路 LOGIC_ICC_HC_1i_and_Tristate_ST 未定义

    我们是否可以安排视频会议来找出问题?  

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、

    如何在仿真设置中添加 LIB 文件? 您可以共享屏幕截图吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是屏幕截图。 我已经尝试了"添加到个人资料"、"添加到设计"和"添加为全局"、但它们都不起作用

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您有仿真配置文件、因此您必须在原理图中放置 SN74HCS125.OLB 中的符号 SN74HCS125、对吧?  您无需将 SN74HCS125.OLB 放入  C:\Cadences\SPB_16.5\tools\capture\library\pspice 中、因为 这不起作用。

    我没有16.5、但我在17.2中尝试过此操作(创建原理图、放置符号、创建仿真配置文件、在设计中添加 LIB 文件)、仿真过程顺利进行:

    请您将您的项目存档并在此处分享吗?

    谢谢、
    JC