This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B:引脚级 ESD

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007620/cd4010b-pin-level-esd

器件型号:CD4010B

大家好、

我们是否有关于 CD4010B ( PW 封装)引脚级别 ESD 电压和电流详细信息的数据?

提前感谢!


此致、

Jejomar



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    该器件有点旧、因此遗憾的是、我们没有任何有关 ESD 数据的信息。 该器件的汽车级认证版本具有 ESD 数据(HBM 高达500V、CDM 1kV 和 MM 100V)。 我希望它与此类似。
    如果您愿意、我们可以继续进行测试。 但是、此过程可能需要1-2个月的时间。
    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    对此有很好的说明、谢谢! 另一方面、我们是否有 引脚电平下10µs μ A 的最大脉冲额定电流的数据?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    对于逻辑器件、最大电流将与脉冲时间无关。 也就是说、您不应在任何时间内超过最大电流额定值。
    对于这些较旧的 CD4K 系列器件、未列出与较新的 TI 器件相同的输出电流限制。 列出的是最大功率、而不是电流、这是我们可以使用的器件、但并不像明确声明最大输出电流的更现代的数据表中那样出色。  
    在我发现的一篇老文章中,CD4K 系列器件解决了这一问题:  

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/966368/cd4071b-output-current

    因此、始终将最大电流保持在12mA 以下似乎是相同的选择。 您将在文章中看到、您可能会稍微超出此范围、但随着电流的增加、这将变得越来越危险。  

    希望这对您有所帮助、
    Rami