This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:它是否可用于总线(例如 SPI、MDIO、速率4-20m)电平转换?

Guru**** 2810075 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC2T45, SN74AXC4T774, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008480/sn74avc2t45-can-it-be-used-for-bus-e-g-spi-mdio-rate-4-20m-level-conversion

器件型号:SN74AVC2T45
主题中讨论的其他器件:SN74AXC2T45SN74AXC4T774TXS0102

它是否可用于总线(例如 SPI、MDIO、速率4-20m)电平转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件(或更新的 SN74AXC2T45)可支持超过20Mbps 的速率。

    SPI 通常具有两条以上的信号线;通常选择 SN74AXC4T774。

    MDIO 数据线是双向的、不能与这样的方向控制转换器一起使用;一个常见的选择是 TXS0102。