This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于 UART 的电平转换器、但无需电源序列

Guru**** 2776975 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008474/txs0102-level-shifter-for-uart-but-no-power-sequence-demand

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

TXS0102似乎是1.8V 至3.3V 之间 UART 电平转换器的候选器件。 我唯一的问题是 VCCA 必须小于或等于 VCCB。 这是我的设计不满意的。 那么、TI 是否还有其他任何其他 TI 产品?

谢谢。