This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS112A:封装确认

Guru**** 2913670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1008341/sn54ls112a-package-confirmation

器件型号:SN54LS112A

大家好、

只需根据数据表确认 、JM38510/30103BEA (封装图"J")具有16引脚 DIP 封装。 但是 、数据表中与  "J"对应的图仅为14个引脚(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54ls112a.pdf#page=18)、  

同样、当我单击链接(https://www.ti.com/product/SN54LS112A#order-quality)中的 CDIP (J)|16时、它将我重定向至14引脚。

请确认。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Maynard、

    "J"代表通用 CDIP 封装。 您可以在数据表(第18页)中看到封装图、其中显示了14、16、18和20引脚的尺寸。 但是、该图像仅适用于14种情况、但我可以通过表格轻松展开。


    谢谢、
    Rami


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    谢谢你。

    此致、
    梅纳德