This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV06A:输出电平异常

Guru**** 2505355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007170/sn74lv06a-abnormal-output-level

器件型号:SN74LV06A

大家好、

我发现输出电平异常、如下所示。
这仅通过 IC 进行测量。
仅发生了一个。(仅1Y 输出。)


您能否告知输出的哪一部分会打破这种现象?
我知道 器件可能会损坏。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我从未见过这样的失败。

    [引用 userid="374182" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007170/sn74lv06a-abnormal-output-level "]这仅使用 IC 进行测量。

    输出看起来是驱动高电平-是否没有电阻器上拉线路?

    这只是一个器件、还是您在多个器件上看到了相同类型的故障?

    在此示波器拍摄之前、输出低电平有多长时间? 此外、它是否从不会变为低电平的状态恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢你的答复。
    波纹是一个测试电路。

    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007170/sn74lv06a-abnormal-output-level/3721520 #3721520"]这是一个器件还是您在多个器件上看到了相同类型的故障?

     ->仅一个设备和一个1年端口。


    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007170/sn74lv06a-abnormal-output-level/3721520 #3721520">在此示波器拍摄之前、输出低电平的时间有多长? 此外、它是否从不会变为低电平的状态恢复?

     -> 这种现象很少发生。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    [引用 userid="374182" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007170/sn74lv06a-abnormal-output-level/3721760 #3721760"]很少发生这种现象。

    这不能回答我的任何一个问题--你的示波器是随机拍摄的,还是你知道会发生这种情况? 您如何知道何时触发?  这是可重复的问题吗?

    查看提供的示波器截图、

    看起来输出驱动器已经非常弱(在这个负载下、VOL 应该低于0.25V)、这也许是由于某种形式的损坏、但是它会变得更弱、直到它完全无法驱动输出。 我根据所示的电阻值(620欧姆)标记了每个电平进入输出的电流。

    我发现这是最奇怪的、因为它在开始时保持恒定、但在晶体管每次关断后都会发生变化。 最后,当输入保持高电平时,似乎根本不会开始恢复,但这也是一个相对较短的时间。 或许随着时间的延长、输出将恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的评论。

    SN74LV06A 的输出端是否有 ESD 二极管?
    如果是、 我怀疑该 ESD 二极管可能会损坏。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,在器件的所有引脚上都有一个 ESD 二极管--我从未见过 ESD 二极管能实现您所显示的效果。 您为什么会这么认为?