This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G126-EP:74AHC1G126MDCKTEP

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G126-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1007693/sn74ahc1g126-ep-74ahc1g126mdcktep

器件型号:SN74AHC1G126-EP

您好!

我正在模拟 SN74AHC1G126-EP 的 SPICE 行为模型并观察一个问题。 当我以10K 的串联电压将3.3V 电源连接到 OE 引脚时、OE 引脚上的电压钳位至550mV。 当串联电阻更改为1K 时、OE 引脚上的电压为2.2V。 这是 SPICE 模型的问题吗? 请澄清。

我想简单地通过 RC 网络连接 OE 引脚上的3.3V 电源、以便在最初 的高输出阻抗下运行 、然后使 OE 引脚(逻辑高电平)将输入传递到输出。 但 SPICE 模型在连接串联电阻时无法正常工作。

谢谢

此致、

Ankit Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    是的、它看起来是 SPICE 模型的问题。 请给我一些时间来了解这一点、并为您提供更新的模型。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    我找到了问题。 模型中有一个 ROEZ 变量、用于对使能引脚的输入泄漏电流进行建模。 它没有2200kOhm 电阻、而是具有2000欧姆电阻、因此会导致电阻分压器出现。 我已对所附文件进行了更改。 您还可以打开.lib 文件或.cir 文件、并将第51行从.param ROEZ = 2000更新为.param ROEZ = 2200000。

    e2e.ti.com/.../SN74AHC1G126.cir

    e2e.ti.com/.../SN74AHC1G126.lib

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持和快速解决问题。